我们今天能为您提供什么帮助?

unitypro 里 状态栏mem 红色显示 有什么意义?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

当unitypro状态栏的 MEM 状态变为红色时,建议使用压缩命令,方法是在 PLC 的“存储器使用率”屏幕中单击压缩按钮

可使用压缩命令激活存储器重新整理。

能够以在线或离线模式执行存储器重新组织(即使 PLC 处于“运行”或“停止”状态)。

注意: 在在线模式下,某些功能块无法移动。在离线模式下重新整理存储器将获得较低的分段存储级别。

对于 Quantum PLC,压缩命令可用于操作系统系统版本 2.3 或更高版本