我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Pro Quantum热备系统中如何使用反向传输的功能块REV_XFER?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在热备功能中,非传输区域内的寄存器可以由功能块发送反向传输字来完成备机到主机的数据传递。

REV_XFER 提供从备用 PLC 向主 PLC 发送 2 个寄存器 (%SW62/63) 的能力。这两个寄存器 EFB 由应用程序(在第一个段中)用于注册诊断信息。

REV_XFER 只能用在项目的第一个可执行部分。参数地址 TO_REV1 和 TO_REV2 必须位于非传输区域,防止被主 CPU 覆盖。


注意: 注意,如果 PLC 处于离线模式,反向传输不会使数据得到传输,因为热备状态不再有效。

用了此功能块后%SW62/63就不要再用了,避免冲突。