我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
unitypro系统字 反向传输字哪些设备可以使用?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在热备系统中,反向传输字%sw62~65

这 4 个字在用户应用程序第一段中的热备 MAST 任务中进行修改。

然后,自动从备用处理器传输它们以更新主 PLC。

可以在主 PLC 上读取它们并在热备应用程序中使用。

比如:可以通过在备机第一段程序中执行的mbp_mstr功能块的功能代码3来获取本地通讯模块的状态,然后通过反向传输字给主机,判断当通讯模块故障后,是否切换热备的依据。