我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon STB岛运行时将其中间的一个IO模块拆掉,然后给岛断电再上电,为什么被拆掉模块右边的模块都不运行了?

所属产品线:
Modicon Advantys STB

解决方法:

上述情况如果不断电,其余的模块(包含其右侧的模块)还是可以正常运行的。但是断电再上电后就会出现上述问题,因为在上电过程中会进行自动配置和寻址,这样会检测不到该被拆掉的模块,于是自动配置和寻址就不能完成,导致其右边的模块无法正常运行.