FA357792
FA357792
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器有一个预留的TTL接口,是做什么用的?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器有一个预留的TTL接口,是做什么用的?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
TTL接口是供工厂刷固件使用的。
首次发布日期:
2018/8/28
修订日期:
2024/6/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器