VPL06/12功率因数控制器相对于NRC12功率因数控制器有哪些优势?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器相对于NRC12功率因数控制器有哪些优势?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
1. 简单快速的运行方式: 有别于市场上传统的控制器,VPL控制器的投切逻辑是自适应的,每个投切步的容量可任意设置,VPL控制器可自动检测每个步长并提供最优投切方式;
2. 高端测量功能: 除可测量绝大多数的电量参数,还可实时监测每一路电容器组的容量乏值,保证电容器组的运行效率及运行安全;
3. 报警功能:集成了更多更丰富以用户为中心的报警功能,让监控更加便捷;
4. 兼容性:本体带RS485通信接口,可与施耐德PME/PSE等监控软件无缝连接;安装尺寸与NR控制器保持一致,方便用户更便捷的升级改造。
是否有帮助?