我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器209菜单TEMPERATURE OFFSET有什么用途?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器209菜单TEMPERATURE OFFSET有什么用途?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

此菜单可以作为一个温度偏移或是补偿,例如当电容器放在不同的配电柜时,根据不同配电柜内温度偏差,来作一个偏移,以便启动散执风扇或输出报警信号。