我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器电压Un的接线设置与NR12有什么区别?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器电压Un的接线设置与NR12有什么区别?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

VL12 中Un是线电压,不论电压采样是230V的L-N相电压还是400V的L-L线电压,Un设置值都是线电压(400V),不用设置接线类型。
NR12中VOLTAGE只是电压,当电压采样是230V的L-N相电压时,设置为230V,接线类WIRING中设置为对应的采样相,例如L1-N;当电压采样是400V的L-L线电压时,设置为 400V,接线类型WIRING中设置为对应的采样相,例如L1-L2。