我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器中如何清除Alarm?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器中如何清除Alarm?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

在主屏幕中,选择“↓”切换到Alarm 菜单,按“OK”键进入菜单,然后通过上下键可以查看最后5次报警记录,此时同时按住“↑”和“↓”,显示屏会依次从5-4-3-2-1取消报警,再通过"ESC"返回主屏可以看到Alarm不再闪烁。