我们今天能为您提供什么帮助?

VPL06/12功率因数控制器中Alarm菜单出现“THi”的报警信息,请问是什么含义?

问题描述:
VPL06/12功率因数控制器中Alarm菜单出现“THi”的报警信息,请问是什么含义?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

“THi”报警故障是指当设置的“TEMPERATURE 2 LIMIT”超过阈值,该故障会在屏幕中显示出来,通过各输出节点会被锁定30分钟,该报警直到温度达到正常值才会被清除。