我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VPL06/12功率因数控制器出现“FAN”是什么原因?
问题描述:
VPL06/12功率因数控制器出现“FAN”是什么原因?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

当温度超过控制器温度设置限值1(可在报警设置511更改),会出现"FAN",此时控制器内部风扇输出接点F1和F2闭合。