无功补偿装置中电容器投切的控制开关有哪几种?
问题描述:
无功补偿装置中电容器投切的控制开关有哪几种?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
电容器投切的控制开关有两种:一种是专门用于电容器投切的电磁型继电器,称为交流接触器;另一种是过零触发模块跟可控硅组件简称固态继电器。
交流接触器的工作原理是由无功补偿装置的控制器根据无功补偿的需要,直接向它提供控制电压,该控制电压施加到交流接触器的工作线圈上,接触器投入工作,同时将三相电容同时投入电网,补偿电网的无功。采用这种方式投切电容器会导致产生很大的浪涌冲击电流,对系统产生一定的冲击。所以现在的交流接触器都带有抑制电流的涌流电阻,在交流接触器投入前首先将电阻投入到电容回路,限制电流突变。施耐德就是采用的LC1-D.W电容接触器是为切换三相电容器而专门设计,接触器通过一个提前介入的接点模块和抑制电阻,把最大电流限制在60In,通过限制关合电流,提高了产品寿命(电压为400V时,使用寿命大于300000次)。限流电阻器在切换峰值电流后即被切断,正常电流不通过电阻器,从而可避免电阻被烧毁。
而固态继电器的原理是当控制器发出投切命令时,过零检测模块检测到电压过零时将可控硅触发,将电容器投入。
是否有帮助?