我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德的低压电容器是三角形接法还是星形接法?

问题描述:
施耐德的低压电容器是三角形接法还是星形接法?

所属产品线:
无功补偿 - 电容

解决方法:

电容器接线主要分为三角形和星形两种接法。
三角形接法电容器电压等于电网线电压,任一相电容器断线,三相仍得到补偿,但短路时故障电流较大;
星形接法电容器电压等于电网相电压,任一相电容器断线,三相不平衡,但短路时故障电流较小。
根据以上特点,星形接法更适用于中压电容器,可以有效降低电容器耐压要求,并且故障电流小,可用于分相补偿;而三角形接法主要用于低压电容器,主要用于共相补偿,输出容量大,断线不会造成相不平衡,并且接线简单,电容器外壳可接地。
施耐德的低压电容器用的都是三角形接法。