我们今天能为您提供什么帮助?

EasyCan系列符合哪些认证?比如UL,CSA,CE认证有吗?

问题描述:
EasyCan系列符合哪些认证?比如UL,CSA,CE认证有吗?

所属产品线:
EasyCan

解决方法:

包括环境安全认证:RoHS,REACH;产品证书IEC,PCT,CSA(C-US),CE;产品工厂认证包括ISO9001,ISO14001,ISO50001;同时获得IGBC Green building Gold medal。
其中,PCT认证即GOST认证,是产品进入俄罗斯独联体(包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰等)的强制性安全认证;带有 C-US 的 CSA International 标志表示产品已经通过测试,符合美国和加拿大的适用标准,可以同时进入这两个市场;IGBC为印度绿色建筑委员会的简称。