我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
调谐电抗器如何选择?
问题描述:
调谐电抗器如何选择?

所属产品线:
调谐电抗器

解决方法:

阻抗比为13.7%的调谐频率为135赫兹的电抗器,可以防止3次及以上谐波干扰和放大,适用于含有大量单相非线性负载的商业建筑配电系统

阻抗比为5.4%的调谐频率为215赫兹的电抗器,可以防止5次及以上谐波干扰和放大,适用于以三相非线性负载为主的工业系统

阻抗比为6.92%的调谐频率为190赫兹的电抗器,可以防止5次及以上谐波干扰和放大,适用于以三相非线性负载为主的工业系统,并且五次谐波的含量很高,五次谐波电流畸变率超过80%时适用。