我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:DM2350PLUS通讯试验?
问题描述:
DM2350PLUS通讯试验。

所属产品线:
DM2000

解决方法:

本视频通过设置仪表的通讯参数介绍了电脑连接仪表的注意事项,并通过举例读取A相电压值说明了读取仪表数据的方法。主要内容如下:

1.确认仪表通讯参数,通讯地址,波特率,奇偶校验,停止位

2.设置测试软件对应的通讯参数 3.通过测试软件单独读取A相电压值 3.通过测试软件连读读取A相电压值