我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium热备系统能不能使用TSXSCP114实现MB主功能?
问题描述:
Premium热备系统资料明确说明TSXSCY21601集成通道实现MB主,TSXSCP114实现MB从,但没有明确说明能不能使用TSXSCP114实现MB主功能,那么到底在Premium热备系统能不能使用TSXSCP114实现MB主功能?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在Premium热备系统中不能使用TSXSCP114实现MB主功能。当热备Premium单机状态下将TSXSCY21601集成通道配置为MB主或者TSXSCP114配置为MB从的程序下载到CPU后,CPU能正常进入Run、Primary状态,但是将TSXSCP114配置为MB主的程序下载到CPU后,CPU立即进入Run、Offline状态。如果强行下载到主、备机,则会出现双机离线的状态。