我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我可以使用C语言编写自定义功能块吗?
所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以,Unity提供了Unity EFB工具包软件,可以支持Visual C++语言开发EF功能和EFB功能块,并被集成到Unity功能块库中,它对Unity来说是可选的。订货号为UNYSPUZFUCD80