我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何实现Unity Quantum热备系统不带RIO分站?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

a.要求:cpu固件在2.5以上(固件3.0以上就不用再设置了,默认可以无rio子站),Unity软件版本在V3.1以上;


b.在软件的cpu热备配置界面中选择“无RIO子站”;


c.主备机架都必须安装且配置140crp93x00,两块crp之间必须用同轴电缆相连,否则会显示offline,无法实现热备。