我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum系列RIO系统添加子站后无法工作,CRA适配器硬件更换到其他子站正常,仅有ready指示灯点亮?
所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在对硬件更换后如果仍然没有解决问题,可以检查CRA模块的拨码开关是否与软件中的一致,是否存在重复地址的问题,同时保证软硬件配置相同,此外在concept软件的segment设置中是否开启了所有子站的逻辑关系,如下图所示。