我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXSCP114通讯卡在UNITY软件中传输速度可配置的范围是多少?传输速度是否可以配置为38400/秒?
问题描述:
TSXSCP114通讯卡在UNITY软件中传输速度可配置的范围是多少?传输速度是否可以配置为38400/秒?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXSCP114通讯卡在UNITY软件中传输速度可配置的范围是介于 300 和 19,200 位/秒之间。当TSXSCP114通讯卡传输速度配置为38400/秒,UNITY软件编译时不会有错,但下载程序至PLC时会报错。

如果传输速度必须配置为38400/秒,可以选用TSXSCP1114通讯卡。