我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXNOC0401和BMENOC0301有什么区别?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMXNOC0401和BMENOC0301都能实现Modbus TCP和Ethernet Ip通讯,但区别如下:

BMXNOC0401只能用于M340,机架BMXXBP或BMEXBP均可使用。

BMENOC0301只能用于M580,机架只能只用BMEXBP,而且只能安装在带有以太网总线的槽位上。