Unity Pro V13 支持哪些操作系统?
问题描述:
Unity Pro V13 支持哪些操作系统?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Unity Pro V13 支持以下操作系统:
1.支持Microsoft Windows 7 Professional 32/64位,且要求如下:
Microsoft Internet Explorer 5.5或更高版本
在Windows 7 64位系统上,为了使用Unity Pro V13,必须安装Windows 7 Service Pack 1(SP1)
对于使用DTM的项目,建议使用Windows 7 64位(例如:使用Modicon M580控制器的项目)
2.支持Microsoft Windows 10 Professional 32/64位
对于使用DTM的项目,建议使用Windows 10 64位(例如:使用Modicon M580控制器的项目)
3.支持Microsoft Windows Server 2012 R2
推荐版本:Windows Server 2012 R2标准版
是否有帮助?