打开UnityPro软件时提示需要更新DTM目录,如何更新?
问题描述:
打开UnityPro软件时提示需要更新DTM目录,如何更新?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
在UnityPro V7.0版本至 V13.0版本的菜单栏“工具”下面选择“DTM浏览器”,在DTM浏览器窗口内“主机PC”处单击右键选择“DTM硬件目录”,在DTM硬件目录窗口内点击“更新”。
在UnityPro V6.0(或更低版本)菜单栏“工具”下面选择“硬件目录”,再选择“DTM目录”可点击“外部更新工具”按钮后再点击“Update”更新,更新完成后再点击“重新加载目录”。
是否有帮助?