我们今天能为您提供什么帮助?

140CRP31200模块上Net Status 1和Net Status 2指示灯分别代表什么含义?

问题描述:
140CRP31200模块上Net Status 1和Net Status 2指示灯代表什么含义,在手册上找不到这两个指示灯的状态说明,为什么有的CRP模块上这两个指示灯亮,有的CRP模块上这两个指示灯不亮?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140 CRP31200上Net Status 1和Net Status 2指示灯是为设计保留的,硬件版本为PV01的140 CRP31200模块上的这两个指示灯是不亮的,而在硬件版本为PV02的140 CRP31200模块上这两个指示灯会亮,但是没有任何的功能性的指示。