我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T使用Canopen通讯时,4种EDS文件的区别是什么?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

下表给出了 4 LTMR 型号与相关 EDS 文件名之间的关联。

TeSys T LTMR 控制器型号的选择条件
存在与 TeSys T 电机管理控制器系统的 4 种可能配置相对应的 4 EDS 文件:

在本地配置模式中 ,必须禁用参数“通过网络端口启用配置”。该模式保留使用 Magelis® XBT TeSysT  DTM 通过 HMI 端口创建的本地配置,并通过网络防止PLC配置。
在远程配置模式中 ,必须启用参数“通过网络端口启用配置”。这将使PLC能够以远程方式配置LTMR控制器