RM22UA3*系列和RM22UB3*系列继电器有何区别?
问题描述:
RM22UA3*系列和RM22UB3*系列继电器有何区别?所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
1,RM22UA3*系列电压测量继电器检测电压和电源电压是分开的,电源电压接A1和A2端子,测量电压接E1/E2/E3和M端子;而RM22UB3*系列单相电源控制器的检测电压即为电源电压,无需单独供电,被测电源电压接到A1和A2端子上。
2,两者功能不同,RM22UA3*系列能检测过压或欠压或窗口模式; 而RM22UB3*只有过压和欠压模式。
3,RM22UA3*有带记忆和不带记忆设置,但延时只有断开延时;而RM22UB3*只有不带记忆模式,但延时可以设置为断开或接通延时。
是否有帮助?