我们今天能为您提供什么帮助?

RE22R1CMR的功能与接线?

问题描述:
RE22R1CMR的功能与接线?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE22R1CMR有两个功能C,Ct

功能C,如下图所示,上电后,当控制触点Y1闭合后,输出继电器R闭合。当控制触点Y1断开时,定时器开始计时,定时周期T结束后,输出继电器R复位。

功能Ct,如下图所示,上电后,当控制触点Y1闭合后,输出继电器R闭合。控制触点Y1断开后,开始计时,每次X1闭合都能暂停计时。当累计总时间达到预设值T时,输出继电器R复位。

接线图如下:

A1,A2为电源端子

X1为暂停信号端子

Y1为控制信号端子

Z1,Z2为外部延时设置电位计接入端子

15,16,18为输出继电器端子