我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器1台带多台电机同起同停的工况,需要注意什么?

问题描述:
ATV61,ATV71一台变频器带多台电机同起同停的需要注意什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71一台变频器带多台电机同起同停时需要注意以下几点:

1. 选型应结合负载电流适当放大。
2. 变频器的控制类型建议使用V/F压频比。
3. 电机电流和功率应设置为所有电机的总和。
4. 变频器到多台电机的电缆总长度不能超过样本的建议值。
5. 变频器不提供单个电机的热保护,建议对每台电机提供单独的过载保护。