我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器Profibus DP通讯组态Telegram100,101,102,106,107有什么相同点与区别?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

1、 相同点:共同在在IEC 61800-7标准下,Telegram100,101,102,106,107遵循CIA402功能框架

2、  不同点:报文格式不同,支持的PKW与PZD区域数量不同

3、  PKW与PZD区域功能区别如下:PKW区:通过PKW可以任意的监控/修改/诊断变频器参数,主要用于非周期交换数据读与写;PZD区:主站发送控制字、频率设定值到从站和从站返回状态字、实际值到主站,主要用于周期性I/O交换数据。