我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930变频器做Profibus DP通讯时PZD映射地址怎么修改?
问题描述:
ATV930变频器做Profibus DP通讯时PZD映射地址怎么修改?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930做ProfibusDP通讯时PZD映射地址不能通过图形显示终端中通讯组菜单进行修改,只能通过通过主站组态软件配置,如下图所示: