dv/dt滤波器VW3A5301~VW3A5305添加VW3A5390*附件作用是什么?添加后的尺寸是多少?
问题描述:
dv/dt滤波器VW3A5301~VW3A5305添加VW3A5390*附件作用是什么?添加后的尺寸是多少?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
VW3A5390*的作用是提高dv/dt滤波器的防护等级,具体描述如下:
dv/dt滤波器VW3A5301-VW3A5305的防护等级是IP20,对应的附件VW3A53902-VW3A53905是安装在dv/dt滤波器接线端子处,将dv/dt滤波器的防护等级改为IP21。
dv/dt滤波器的外形尺寸有两种:第一种VW3A530*的外形尺寸。第二种VW3A530*+VW3A5390*配合起来的外形尺寸,示意图如下:

是否有帮助?