ATV630、ATV930变频器能否用VW3A1111面板上的功能键(F1键~F4键)实现预设速度功能?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器能否用VW3A1111面板上的上的功能键(F1键、F2键、F3键、F4键)实现预设速度功能?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630、ATV930变频器的VW3A1111的高级中文面板可以实现面板启停,面板给定多段速;频率给定方式必须为图形终端,且控制模式为组合通道时才可以实现。
具体设置方式:
一、先进入:8我的偏好—8.8功能键管理,给对应的功能键(F1~F4)分配预设速,最多只能使用两个功能键,分配2个预设速度。例如:F1键分配为预设速度1(相当于分配第一个激活信号源),F2键分配为预设速度2(相当于分配第二个激活信号源)。
二、再进入:5完整设置—5.12通用功能—预设速度,将预设速度2(F1键对应的速度)、预设速度3(F2键对应的速度)更改为需要的频率值。
注意:ATV930的通用功能是5.12,ATV630的通用功能是5.9。
三、电机运行,按下配置的F1键和F2键即可给定多段速。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。