我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器地址表里MD0-MD8和DM0-DM8的数据含义是什么?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器地址表里MD0-MD8和DM0-DM8的数据含义是什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61/71变频器地址表里MD0-MD8和DM0-DM8的数据含义如下表

Year 为0时,对应2000年。

举例来说,2015年10月10日对应二进制数据为0001111 1010 01010转化为十进制就是8010。