我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通讯寄存器中几种故障代码寄存器区别是什么?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通讯寄存器中几种故障代码寄存器区别是什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器通讯寄存器中几种故障代码寄存器区别如下:

如下图所示,ERRD、LFT、DP0均为故障代码寄存器,从寄存器名字来理解,ERRD是在走DRIVECOM流程时使用的故障代码寄存器,LFT和DP0均为最后一次故障的故障代码寄存器,点击下图红圈中的链接可以看到各寄存器参数值列表。

LFT和DP0的参数值列表如下:

ERRD的参数值列表如下所示:

可以看出ERRD的参数值是以十六进制数表示,LFT和DP0的参数值是以十进制数表示。虽然三者的参数值形式不一样,但是不管在I/O模式还是非I/O模式,在出现新故障时,三者参数值表示的故障代码是一样的。
如果要查询历史故障,就必须使用DPx系列寄存器,DP1表示最后一次故障前一次出现故障的故障代码,依次类推,而且DPx系列寄存器后还有表示出现该故障时变频器状态的寄存器,例如:故障时的供电电压(ULPx)、故障时的电机电流(LCPx)、故障时的输出频率(RFPx)等。DP0-DP8对应逻辑地址为7200-7208,其它故障时状态寄存器的地址也是连续的,通讯时的效率较高,可以根据实际需求选用。
以上故障代码寄存器不仅适用于ATV61/71,而且对ATV12/32/310/312/61F/610/6X0/9X0系列也适用,对应寄存器地址都是一样的,但是要注意寄存器参数值列表会有不同,要根据对应系列变频器的参数表对照使用。ATV12/310中没有ERRD寄存器,而且故障时的状态寄存器较少。