{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器如何在7段4位数码管面板上显示5位数值的参数?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器如何在7段4位数码管面板上显示5位数值的参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61、ATV71变频器由于数码管只有4位,如果要显示5位数值的话,必须舍掉一位.例如,12345,则显示为12.34,而5被舍掉,所以如果看到显示12,34,则有可能是12340到12349.

再例如,电能消耗APH值65535显示的是65.53,如下图所示:

APH是整数,所以,如果看到显示的值有小数点,则意味着末位被省掉了。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: