ATV61、ATV71变频器如何通过模拟量实现正反转?如何通过模拟量输出来反馈正反转的频率?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器如何通过模拟量实现正反转?如何通过模拟量输出来反馈正反转的频率?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61,ATV71变频器可以通过把参数AI2取值范围设置为[+/- 100%]实现正反转,如果模拟量输入0-10V,则0-5V为反转,5V-10V为正转。
如果要通过模拟量输出来反馈正反转的频率,需要配置选项卡VW3A3202。在I/O菜单将AO2或AO3设置为[+/-频率输出],类型选择为[双极性电压]。
是否有帮助?