我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器设置为”I/O模式“时,rrS、CCS、rFC设置成CD00-CD14,CD*是什么含义?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器设置为”I/O模式“时,”rrS“、”CCS“、”rFC“可设置成CD00-CD14,CD**是什么含义?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

CD00-CD15为变频器的内部位,其功能对应变频器逻辑输入端子的LI1-LI14或通信控制字的第0位-第15位;例如将”rrS“设置为CD01,当变频器的控制源设置为端子时激活LI2,为反转指令,当变频器的控制源设置为通信(包括MODBUS、canopen、通信卡及内置控制器卡)时将控制字的第1位置1,为反转指令。