我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器在没有中文面板的情况下,如何保存/打开一套参数?
问题描述:
ATV61,ATV71在没有中文面板的情况下如何保存/打开一套参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

一.保存参数

1. 把所需要的参数设置好

2. 在FCS-(出厂设置)菜单中SCS1(保存设置),选中Str1(保存设置1)或Str2(保存设置2)并长

按ENT建两秒

此时已经完成参数的保存

二.打开参数

1.  在FCS-(出厂设置)菜单中的FCS1(设置源选择)找到CFG1(设置1)或CFG2(设置2)选项,这两项分别对应之前保存的Str1(保存设置1)和Str2(保存设置2),选择好后按ENT确认

2.  在Fry-(参数组列表)中选择ALL(全部)

3.  在GFS(回到出厂设置)中选择YES,长按ENT键两秒

此时完成参数打开