我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器在给定频率为0,有运行信号的情况下,为什么电机没有运转但是有电流输出?
问题描述:
ATV71 在给定频率为0情况下 只给运行信号,为什么电机没有运转但是有电流输出?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器在给定频率为0,有运行信号的情况下,有输出电流的原因是使用了带编码器反馈的闭环控制。闭环控制在零速可以输出转矩,因此变频器有电流输出。