ATV71变频器转矩控制如何设置参数?
问题描述:
ATV71转矩控制如何设置参数?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
1.实现转矩控制首先应当确认该功能与其他功能没有冲突(参见兼容表)。
2.转矩控制时,电机控制类型CTT必须是SVC I 或FUC控制方式。
3.转矩控制与负载不跟随功能不兼容。解决的办法有两个:
a. [负载不跟随监测] (Sdd) = [No] (nO)。
b.将[正静带] (dbP)与[负静带] (dbn) 设置为小于10%电机额定频率的一个值(正负静带---就是频率的正向\负向的死区)。

4.转矩/速度分配TSS设置为YES,或者分配一个转矩速度切换端子。
5.转矩给定通道TR1应被分配一个给定通道。
是否有帮助?