ATV61、ATV71变频器如何通过通讯做自整定?
问题描述:
ATV61,ATV71通过通讯如何做自整定的问题?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71变频器通过通讯做自整定:
若组合模式为“组合通道或则隔离通道”,直接对9608寄存器写1,会出现自整定等待中的问题,需对控制字走6、7、F的流程,且速度必须为0,不让变频器启动,再对9608写1,自整定可以顺利完成;
若组合模式为“IO模式”,则不用对控制字做任何操作,直接对9608写1,自整定会正常完成。
不管选择哪种方式需注意自整定完成后要复位9608寄存器,否则自整定会循环进行下去。
是否有帮助?