我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过通讯读取电机运行时间RTH?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过通讯读取电机运行时间RTH?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

电机运行时间RTH的逻辑地址是3244,这个参数是双字包含2个字,即32位,寄存器地址是3244和3245。3244对应双字的高位,3245对应双字的低位。

例如:现在通过指令读取32位的双字3244,读取的结果是3244是十进制的6000,3245是十进制的10。

将6000和10分别转换为2进制,输入到科学计算器中,将32位的2进制数转换为十进制为393216010。

通过面板查看电机运行时间检查是否对应

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。