我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器设置端子反转起动,改变输出相位转向,面板显示的输出频率能否为正值?
问题描述:
ATV610变频器设置端子反转起动,改变输出相位转向,面板显示的输出频率能否为正值?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

不能,因为变频器默认DI1是正转。反转运行,改变输出相位转向,只是改变了电机的输出转向,此时变频器认为还是反转,所以会显示负值。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。