ATV630、ATV930变频器如何将面板保存的cfg配置文件导入到SoMove中?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何将面板保存的cfg配置文件导入到SoMove中?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
以ATV930为例,讲解将面板保存的cfg配置文件导入到SoMove中。
(1)从ATV930变频器上复制参数,路径如下:[文件管理]---[传输配置文件]---[从变频器上复制]

(2)保存完毕后,取下面板,使用USB线连接电脑和面板:

(3)连接电脑后,打开文件夹找到保存的CFG文件:

(4)打开SoMove,点击导入/导出按钮,文件类型选cfg,选择对应的文件点击导入,然后打开即可:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?