我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何用通讯方式复位SAFF故障?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何用通讯方式复位SAFF故障?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

SAFF故障不能用标准故障复位功能复位。但可以用RP(复位产品)来复位所有变频器故障(以及SAFF ),RP的功能相当于变频器断电再送电,可用于复位需要变频器重新送电才能复位的故障。

RP(复位产品)地址

逻辑地址: 7128

CANopen索引: 16 # 2029 / 1D

CIP路径: 132 / 01 / 129

提示:这是配置参数。此参数不能循环发送到变频器,必须通过非循环消息将RP参数一次性写入驱动器。

程序如下:

-在PLC中检查状态字: ETA bit3 = 1 ,当bit3 = 1表示驱动器出现故障

-然后检查DP0参数以了解存在什么故障:如果DP0 = 107表示存在SAFF故障

-在此之后,将RP置1,以复位SAFF故障。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。