我们今天能为您提供什么帮助?

为什么ATV930、ATV320变频器做多电机切换时,切换时间比ATV71长?

问题描述:
为什么ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV320变频器做多电机切换时,切换时间比ATV71长?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV320变频器

解决方法:

ATV320、ATV930变频器切换电机参数需要接近2--3S,而ATV71变频器多电机参数切换仅需要100--300ms。

对比ATV71变频器电机切换功能,ATV930、ATV320变频器需要更长的切换时间主要表现在以下几个方面:

1.更多的参数和更多的功能需要切换;

2.安全配置(ATV71无安全相关配置、ATV930如果没有加安全模块也没有安全相关的配置);

3.下载过程中会做参数校验(此过程需要较长时间,ATV71无此过程)。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。