我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610,ATV630系列变频器是否带有“矢量控制方式”?

问题描述:
ATV610,ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0系列变频器是否带有“矢量控制方式”?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

ATV610/ATV630系列变频器的“电机控制类型”没有以前ATV61或ATV71中的“SVCU(开环电压矢量)”、“SVCI(开环电流矢量)”,但“U/F VC标准”和“U/F VC 5点压频比”是矢量型的压频比,可以理解为就是矢量控制(在压频比中加入了矢量运算)。因此,ATV610/ATV630系列变频器有矢量控制功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。