我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器通过LOCAL REMOTE切换本地和远程,R继电器可以判断当前是处于本地还是远程吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过LOCAL REMOTE切换本地和远程,R继电器可以判断当前是处于本地还是远程吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当图形终端L/R设置为停止或平滑转移,并通过面板上的LOCAL/REMOTE键来切换本地和远程控制时,将R1继电器的功能设置为图形终端L/R(HMI命令),在变频器切换到HMI控制的状态下,R继电器的R1A和R1C闭合。

ATV630变频器自版本V1.6起,ATV930变频器自版本V1.3起可访问此功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。