ATV630高级休眠的工作流程是怎样的,高级休眠有何作用?
首先高级休眠的前提是PID控制类型设置为压力。
因为高级休眠涉及到的参数比较多,我们采用举例的方式说明高级休眠工作流程:
假设休眠最小速度SLSL设置为10,休眠延时SLPD设为10S,休眠条件ASLC设置为15,检查休眠参考速度ASLR设置为19,高级休眠检查时间ASLD设置为20S。休眠提升速度SLBS设置为50,休眠提升时间LSBT时间设为15S。
请看下面流程图:
流程A:当输出频率下降至15HZ以下,变频器开始监测速度,高级休眠检查时间20S内,若频率没有降到休眠最小速度10HZ以下,输出频率上升到19HZ,再逐渐下降。
流程B:在高级休眠检查时间20S内,若频率还是没有降到10HZ以下,输出频率上升到19HZ,再逐渐下降。
流程C: 在高级休眠检查时间20S内,若频率已经降到10HZ以下。此时,进入了休眠检查状态。频率下降到10HZ以下一直到低速5HZ保持,这段过程持续时间超过休眠延时10S,变频器进入休眠。
流程D:进入休眠前,变频器频率给定值为50HZ,频率根据加速时间慢慢上升,50HZ的频率给定值维持15S。15S后,频率逐渐下降到0HZ,变频器开始休眠。

这种高级休眠究竟有何作用:
在某些情况下,经典的休眠功能是不够的。
对离心泵,在流量为零时,压力几乎与速度无关.在从低流量到零流量的过渡过程中,调节器可能会固定在某高于休眠速度门槛的速度,这样的话泵就不会停下来了.
因此,高级休眠流程图中A和B中“频率上升到19HZ”这种过程的可以周期性的产生一个流量或者压力,一直到变频器进入休眠状态为止。
因此,高级休眠是正常休眠的补充,用于无法打破动态平衡进入正常休眠的情况。
但是上面这种情况一般用于恒压供水,PID反向选择为否的场合。那么像冷却风机降温,PID反向为是的场合如何设置呢。
请看下面的流程图:
假设休眠最小速度SLSL设10HZ,休眠延时SLPD设10S,高级休眠参考速度ASLC设置为15HZ,休眠最小速度ASLR设置为5HZ,休眠检查时间ASLD设置为20S。休眠提升速度SLBS设置为50,休眠提升时间LSBT时间设为15S。
流程A:当输出频率下降至15HZ以下,变频器开始监测速度,高级休眠检查时间20S内,若频率没有降到休眠最小速度10HZ以下,输出频率由10HZ下降到5HZ,再逐渐上升。
流程B:在高级休眠检查时间20S内,若频率还是没有降到10HZ以下,输出频率下降到5HZ,再逐渐上升。
流程C: 在高级休眠检查时间20S内,若频率已经降到10HZ以下。此时,进入了休眠检查状态。频率下降到10HZ以下持续时间超过休眠延时10S,变频器进入休眠。
流程D:进入休眠前,变频器频率给定值为50HZ,频率根据加速时间慢慢上升,50HZ的频率给定值维持15S。15S后,频率逐渐下降到0HZ,变频器开始休眠。

以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?